This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1晶体振荡器的频率偏移问题

Guru**** 2945390 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439617/am2634-q1-frequency-offset-problem-of-am2634-q1-crystal-oscillator

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

~配备 AM2634-Q1的晶体振荡器的总频率偏差是否在-40 μ V 125 ℃ 范围内? 如果是、那么其中的频率偏差是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z:

    由数据表提供、

    如果在工作温度范围内使用外部晶体或外部振荡器、则这是要求  

    此致、
    Akshit