This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:如何使用 Cyclone FX 编程器对该微控制器进行编程和保护、以及如何检查器件是否安全?

Guru**** 2593490 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1435821/lp-mspm0c1104-how-to-program-and-secure-this-microcontroller-using-cyclone-fx-programmer-and-how-to-check-the-device-is-secured

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我们将使用 MSPS003F4 16KB 的编程闪存。 我需要使用 Cyclone FX 程序对器件进行编程并确保其安全、还想知道如何确保器件安全吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅 MSPM0 C 系列24MHz 微控制器技术参考手册中的5.4写保护部分(修订版 A)

    可以在 NONMAIN 上配置闪存静态写保护

    动态写保护可在 SDK 的闪存操作代码示例中找到

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 使用写保护将消除对指定闪存扇区的写入或擦除操作。 我想防止对闪存执行读取操作。 请提供与此相关的任何其他解决方案。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了使用 CCS 项目上的 SysConfig 在 BCR 配置上启用 SWD 锁定的解决方案。 这是微控制器的1级安全性、包含用于单独启用和禁用 SWD 命令的可选选项。