This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:浮点计算性能

Guru**** 2930900 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442263/am2732-floating-point-calculation-performance

器件型号:AM2732

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在评估 AM2732以制成厨房罩降噪产品。

评估时的关键因素是浮点计算的性能、如速度。

我是否知道我们是否有这样的示例或绩效数据可以分享给客户进行审核?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据 AM273x 的数据表:

    C66x DSP 内核

    –单核32位浮点 DSP

    –在450 MHz 下运行(14.4 GMAC)

    还有一些基准数据可从以下网址获得:

    AM273x MCU+ SDK:数据表

    此致、

    Ming