This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:在 AM263P4 CC 板上加载 SBL 时出现 uniflash 错误

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441255/am263p4-uniflash-error-when-load-sbl-on-am263p4-cc-board

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我正在使用 uniflash 8.8.1将 SBL 映像加载到 CC 板上的闪存中、但出现如下错误:

该 SBL 是在 MCU_PLUS_sdk_am263px_10_00_00_35示例中构建的、没有问题。 我可以通过 CCS 调试器将其加载到 SRAM 中、但无法写入闪存。

我尝试了不同的引导模式 OSPI、QSPI (1S)和 QSPI (4S)、但始终会出现相同的错误。

有任何帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请尝试改用以下 SBL: C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_00_00_35\tools\boot\sbl_prebuild\am263px-cc\ sbl_ospi.release.tiimage。


    但在我的案例中,我总是同时选择一个.appimage 应用程序文件。  这在 OSPI 1S 和8S 引导模式下确实适合我。

    注意4S 不受支持、即使在 UG 中被称为合法启动模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kier 的答复。

    尊敬的 Yin:

    抱歉、您必须面对这个问题。

    请注意、如果您使用的是 AM263P4-CC 的 E2版本、则 Uniflash 工具无法正常运行、我们正在修复此问题、您将需要使用 Kier 提供的建议。

    SDK 文档中也提到了相同的内容:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/TI_UNIFLASH_TOOL.html#LIMITATIONS