This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:nowECC 可编程

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: NOWECC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440382/rm48l540-nowecc-proble

器件型号:RM48L540
主题中讨论的其他器件:NOWECC

工具与软件:

您好!  

我想使用 nowECC 程序。 但是、我无法打开它。 当我尝试执行它时(作为管理员)、它会立即被绞死。

它在 Windows 10中是否工作?

谢谢。此致、

Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    您能否从以下链接下载 nowECC:

    NOWECC 软件编程工具| TI.com

    这是其用户指南链接:

    nowECC 生成工具用户指南 v2.22 (修订版 D)

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    是的,我继续,但它仍然不起作用。 我正在 Windows 上执行.exe、并尝试使用命令提示符、但它无法识别 nowecc 命令。 谢谢。

    此致、

    Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    将目录更改为 nowECC 的安装路径:

    然后现在尝试以下命令:

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 yoiu Jagadish、

    它解决了我的问题!

    此致、

    Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息、Leandro。

    这是我的全部乐趣!

    ——

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    试图进入特权模式并写入 RAMOCCUR 寄存器。 但是、我无法写出它。 在调试会话期间、在我尝试写入 RAMOCCUR 寄存器的行中、它会将我发送给  b  _dabort  位于 sys_intvecs.asm 中。 我使用以下函数进入特权模式:

    void enter_supervisor (void){
    寄存器 uint32_t u32Mode = 0x13ul;/* Supervisor */
    u32Mode = switchCpuMode (u32Mode);
    断言(0x1Ful == u32Mode);
    }

    但是、我想我无法进入特权模式。

    提前感谢您。

    此致、

    Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    您可以在写入 RAM 之前验证 MODE 位值吗?

    如果这些位为0b10000、那么模式仍处于用户模式。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    问题得到了解决。 我使用的是 FreeRTOS、 我认为在更改为特权模式后、调度程序将进行控制、并将程序更改为用户模式。 所以、在执行操作系统后、我执行了该函数以传递给特权级。

    谢谢。此致、

    Leandro