This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:如何在 SysConfig 工具中禁用 RTC_A OUT 引脚?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440777/mspm0l1228-how-to-disable-rtc_a-out-pin-in-sysconfig-tool

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好  

是否 必须配置"RTC_A 输出引脚"? 目前、无法禁用该功能、如果未配置该功能、则会生成警告。

这些引脚已被重新用于其他功能。

错误:/ti/driverlib/RTCA peripheral.rtcaOutPin:资源冲突
GPIO_PWR (/ti/driverlib/GPIO)关联的引脚[0].pin 当前正在使用 PA9/17
GPIO_PWR (/ti/driverlib/GPIO)关联的引脚[3].pin 当前正在使用 PA13/28
PA27/47目前正在由 ADC12_0 (/ti/driverlib/ADC12) peripheral.adcPin0使用
 

此致、

蔡奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森、

    明天上午、我将帮助你解决这个问题。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森、

    这是由 SysConfig 导致的。 SysConfig 必须选择一个 RTC 输出引脚。 您可以解决此问题:

    1)。 在 SysConfig (如 PA9)中选择一个输出引脚、而不在 SysConfig 的"GPIO"部分中配置 PA9;

    2)。 在 main.c 文件中、您可以在代码中将 PA9重新初始化为通用 GPIO (根据您的详细要求)。 (请参阅 L1228技术参考手册的"IOMUX"一章和"GPIO"一章、该手册可从 TI.com 下载)。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我要创建一个带有 GPIO 的 SysConfig。 然后我编译它并探究 SysConfig 生成的代码以提取 GPIO 配置并将其添加到我的代码中。 然后使用 RTC 和*不使用* GPIO 重新执行 SysConfig、让它生成新代码。 然后、您可以在 SysConfig 生成的配置之后运行被盗的 GPIO 配置。

    使其有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森、

    是的、我的意思是 Keith 说的。 感谢您的进一步解释、Keith。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    是的、目前使用此方法运行正常、但每次进行修改时、都需要手动调整。

    这个问题将来会得到解决和解决吗?

    此致、

    蔡奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森、

    您似乎已经解决了此问题。 我可以尝试与我的软件团队同事联系、了解他们是否计划在将来修复。  

    此致、

    Janz Bai