This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:有时 LCD 示例在加电后可能#39;t 引导

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433890/lp-mspm0l2228-sometime-lcd-example-can-t-boot-after-power-on

器件型号:LP-MSPM0L2228

工具与软件:

尊敬的专家:  

SDK 版本: mspm0_sdk_2_01_00_03

不进行任何修改的情况下从 SDK 运行的示例: lcd_WRITE_memory

用户使用我们 SDK 中的 LCD 示例运行、并 通过 USB 电缆使用 XDS110供电。  

有时 LED4将用浅蓝色亮起、LCD 无法正常工作、  

我们必须触发 reset 按钮、从而可以正常使用。  

如果不能复制、则可以断开电源、然后再次执行、直到触发电源。  

我想这可能是指 LCD 的电源序列?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    有。 通过移除并添加 BAT 跳线(不是每次)、我们可以重现此问题(LED4灯)。

    它与 LCD 的电源序列无关。  

    这可能与  Vcc 和 Vbat 之间的电源序列有关。  

    我们将深入回顾一下。

    感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    如果我们想解决客户方面的问题、  

    您会建议什么?  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    到目前为止、我想我们可以检查"BAT"上的跳线是否已连接。

    根据我的测试、如果跳线一直连接、这个问题不会频繁发生

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    您是指这里的跳线吗?

    但会在某个时候触发、

    如果客户想要设计硬件器件、  

    它们无法正常运行 MCU。  

    我们计划何时解决此问题?  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    >> 您是指这里的跳线吗?

    有。 都会执行该操作。

    >>但它会在某个时候触发、

    您能否解释一下该 VBAT 引脚在客户侧的用例?

    >>我们计划何时解决此问题?  

    我们需要时间来检查这种 现象的根本原因

    我稍后会更新该计划。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    您能否说明此 VBAT 引脚在客户一方的使用案例?

    他们将需要使用 LCD 作为功率计的屏幕、  

    他们不需要 Vbat 功能、但我们的硬件要求将此函数从 Vbat 连接到 VDD、对吗?

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="125557" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433890/lp-mspm0l2228-sometime-lcd-example-can-t-boot-after-power-on/5502639 #5502639"]

    >>我们计划何时解决此问题?  

    我们需要时间来检查这种 现象的根本原因

    我稍后会更新该计划。

    [报价]

    顺便说一下、谢谢!

    很高兴知道这一点。  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:  

    我们有办法解决这个问题吗?  

    否则、客户将无法设计原理图。  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    感谢您昨天的电话讨论。

    根据  《MSPM0 L 系列32MHz 微控制器技术参考手册》中8.4.1 VBAT 首次加电时启动和8.4.2 VDD 首次加电时启动》中的说明

    我想我们可以尝试确保"在 VDD 首先加电时启动"

    到目前为止、用户直接连接 VDD 和 VBAT。 电源电压范围为 VDD 至 VBAT。  

    我们可以尝试  在连接处添加1uF 至1uF 的旁路电容器。 (请参阅  MSPM0L222x、MSPM0L122x 混合信号微控制器数据表的 CVBAT)

    我认为该问题可以通过 旁路 电容器解决  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiadong:  

    您是说在 VDD 和 Vbat 之间添加1uF 电容器?  

    这可以从您的终端起作用吗?  

    我看到 Vbat 引脚上已经有1 μ F 电容器。  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    我们在电话上的讨论。 该问题的调查仍在进行中。 更新后、我会跟进并向您提供反馈。

    我将关闭该主题、让我们离线讨论这个主题。

    谢谢