This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:SBL 存储在闪存中的哪个位置

Guru**** 2555910 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441896/am2431-where-is-sbl-stored-in-flash

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我想知道次级引导加载程序(SBL)和主 M4/R5应用程序在闪存中的存储位置?

当我将 SBL 刷写到 EVM 电路板和 M4/R5有效载荷文件中时、它们存储在十六进制的何处? 另外、闪存的存储空间有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="619314" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441896/am2431-where-is-sbl-stored-in-flash "]当我将 SBL 刷写到 EVM 板和 M4/R5有效载荷文件中时、这些文件存储在十六进制的何处?[/QUOT]

    本文档的以下内容: AM243x MCU+ SDK:了解引导流程和引导加载程序

    "此位置或偏移是在 sbl_ospi 应用程序的 SysConfig 中指定的。 目前这是0x80000。 在大多数情况下、您不需要更改此项。"

    Unknown 说:
    此外、闪存存储有多大?

    您的意思是外部 OSPI 闪存芯片有多大? 我想这取决于您的 EVM。 您不能说您使用的是哪个 EVM。