This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DMA 接收缓冲器问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440376/tms570lc4357-dma-receive-buffer-issue

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们正在研究 TMS570LC4357、其中我们将尝试通过 DMA 从 SPI2接收数据。  
其中、SPI2配置为从器件、并且只有在我们进行全局声明并在调试时以连续运行模式接收数据时、才在 Rx_DATA 中接收数据。
如果我们暂停调试会话、它将再次用0 (初始值)进行覆盖。  

出现此问题的可能原因是什么。 我们是否需要启用任何东西(例如 IDE 中的实时)以便即使在我们有断点或暂停调试会话后也能看到 Rx_DATA 中的数据。

请尽快帮助我们。

谢谢。此致、  
Naveen