This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:用户可编程的 InfoFlash 或 NonMain.. 和闪存之外。

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441893/mspm0c1103-user-programmable-infoflash-or-nonmain-in-addition-to-main-flash

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

尊敬的团队 MSPM0C:

器件中的 MAIN 闪存的(8KB/16KB)以外。 MSPM0C1103是否包含任何其他用户/客户可编程的"Info"闪存?  如 MSP430 InfoFlash 样式。 也可以这样使用 NonMain 的任何部分。 来存储几个字节的数据?  正在寻找"以电子方式"识别已编程的 MSPM0的好方法。 通过读取寄存器或闪存的某些部分(理想情况下不在主闪存中)来实现。

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merril:

    首先、确认您的芯片是发布版本、而不是测试版本。 然后可以尝试读取 FACTORYREGION 寄存器(TRACEID、DEVICEID 和 USERID)中的数据。 如果它可以满足您的"电子识别"要求、我认为您需要使用主闪存区域来满足您的要求。

    此致、

    Janz Bai