This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 launchpad -只能在调试器复位时运行应用

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441857/tms570lc4357-tms570lc4357-launchpad---can-run-application-only-with-debugger-reset

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我有一个奇怪的问题,我开始看到一段时间以前。 我正在为 TMS570开发一个 Zephyr RTOS 端口、项目看起来运转正常、但是我注意到这也许是因为我的应用程序只有在调试器闪存代码之后才立即工作。 如果我对电路板下电上电、ESM 错误 LED 亮起、并且简单的闪烁程序不工作。 此时我还无法连接调试器。 我正在使用 Halcogen 生成的代码作为 soc 初始化代码的参考、但这些代码并不完全相同。

我看到了芯片勘误表公告 SSWF021#45、但我的问题频率为100%、即使跳过 PLL 初始化代码也会发生这种情况。

对于我应该检查什么、是否有任何一般性的想法? 如果我连接调试器、启动应用程序、一切都运行良好、我甚至可以按下复位或 PORREST 按钮、仍然可以工作、但一旦我对电路板进行下电上电、电路板就会卡住、无法连接调试器进行检查。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tavish、

    是否有可能共享您的应用程序? 以便我可以在 Launchpad 上调试同一个应用并验证行为?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。