This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:RMII 模式下的 AM2634 syscfg cpsw 错误反馈

Guru**** 2756655 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440167/am2634-am2634-syscfg-cpsw-bug-feedback-in-rmii-mode

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

1.当 cpsw 使用 RMII 模式时(如下图所示)、它不能生成 RMII 引脚初始化代码、只能生成 MDIO 和 MDC 初始化代码。
解决方案:编写您自己的引脚初始化代码。

2.当 cpsw 使用 RMII 模式时、默认启用时钟输出、而 REFCLK 通常由 PHY 提供、并且两个输出时钟同时提供、从而导致时钟信号异常。
权变措施:添加代码来关闭时钟输出。

摘要:这个问题让我困扰了很长时间、我不认为它是一个 syscfg 错误。 与之前的 C2000代码相比、syscfg 有很多错误。 希望 TI 可以改进代码质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 ADC 配置外、我们希望 TI 可以将默认配置更改为/3、而不是/1。 否则、首次不知道时钟详细信息的用户就不会注意到时钟配置、从而导致 ADC 工作异常。

    另外、我们需要增大 ADC 的 ADC_CAL0和 ADC_CAL1、并添加关闭内部 ADC_ref 的控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YCH_CHN:

    抱歉、您必须面对有关 TI syscfg 自动生成的代码的许多问题。 我可以理解它是如何减慢开发过程的。 目前、我们在内部发现了许多与 CPSW pinmux 相关的错误、团队正在内部努力修复这些错误。 在每个 SDK 版本中、都会逐步修复和发布错误。 非常感谢您的反馈、我们可以向您保证 TI 在努力改进产品、这样客户就不会在开发过程中遇到问题。

    在 ADC 方面、我也接触了 ADC 一些可以发表更好意见的专家。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有这些 ADC 更改目前都在进行中、并且应该会出现在下一个 SDK 版本中。

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复
    我希望随着版本的迭代、SDK 会变得越来越完善。
    另外希望 CPSW 的两个端口可以支持不同的模式使用。 例如、同时使用 RGMII1和 RMII2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YCH_CHN:

    此外、我希望 CPSW 的两个端口支持使用不同模式。 例如、同时使用 RGMII1和 RMII2。

    这是 SysConfig 工具目前的限制、我们正在尝试寻找解决方法。  

    我希望随着版本的不断更新、SDK 将变得越来越完美。
    [报价]

    是的、我们正在努力实现这一目标。 感谢您的耐心和反馈。 非常感谢。

    此致、
    Shaunak