This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:基于闪存的辅助 BSL 从0x0000开始

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442630/mspm0l1106-flash-based-secondary-bsl-start-from-0x0000

器件型号:MSPM0L1106

工具与软件:

大家好、团队成员:

关于 MSPM01106基于闪存的辅助 BSL 从0x0000开始、我有以下问题。

1. 可以确认 MSPM0L1106没有 MSPM0C 系列 MCU 等 ROM 基础 BSL 吗?
  我需要添加"基于闪存的辅助 BSL 从0x0000开始"、我是否正确?

2. 从文档中、 MSPM0引导加载程序(BSL)实现(修订版 C):  
   
   似乎该文档没有说明如何为应用程序创建第二个工程、例如、如何指定链接器的起始地址等
   您能帮助提供更多信息吗?

3. 您能告诉我如何将固件写入空白芯片上的 MSPM0L1106吗?PC 上使用的软件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 MSPM0L1106具有基于 ROM 的 BSL。  

    2)。 应用程序的第二个项目是在实际情况中使用的代码。 如果您想知道如何定义第二个工程的起始地址、您需要修改 cmd 文件中的一些数据

    例如本示例、起始地址为0x2800。

    3)。 关于辅助 BSL 的示例代码、您可以在 SDK 中找到它。 您可以下载这两本 BSL 用户指南、并找到所需内容。  

    MSPM0引导加载程序(BSL)实现(修订版 C)

    MSPM0引导加载程序用户指南

    此致、

    Janz Bai