This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:通过 SWD 进行 Jlink 刷写失败、MSPM0G3507也会出现故障

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442516/lp-mspm0g3507-jlink-flashing-via-swd-is-failing-with-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我将 LP MSPM0G3507用于我们的项目。

我使用 Jlink 外部调试器、该调试器通过 J103连接器和 Arm Cortex 适配器进行连接。

但是、在使用此文件进行刷写时出现此错误:

错误:初始化 DAP 失败。
-未检测到 PWR-AP。
- InitTarget ()结束-花了102ms
- RESET (引脚15)为高电平、但应为低电平。 请检查目标硬件。
-连接到 CPU 失败。 正在重置时尝试连接。

下面的屏幕截图详细说明了这一点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ddnr

    请尝试确认调试器和 MSPM0引脚之间的连接。

    ARM 10引脚调试接头焊接方向错误的情况很常见。

    您可以连接这些导线并测试调试器引脚和 MSPM0引脚之间的导通性

    尤其是 SWDIO、SWCLK 和 RESET。 提供。

    此致、

    Helic