This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:FSI 隔离器部件要求。

Guru**** 2874880 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, ISO7730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442468/am2634-q1-fsi-isolator-part-requirement

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

你好。

我们在设计中使用 Am2634控制器。 因为它有 FSI -串行接口我们使用背板将其路由至其他控制器的串行接口。

因此、此 FSI 接口需要一个数字隔离器。 FSI 将以200Mbps 高速运行、因此我们需要使用速度相同且采用3英寸- 3输出配置的隔离器。 在浏览 TI 网站时、我找不到具有上述要求的隔离器。

请提供帮助。

谢谢。此致、

Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teja、

    对于此处的延迟响应、我们深表歉意。 FSI 通过在2条数据线上使用 DDR 以最大50 MHz 时钟来实现200Mbps 速率。 这意味着数字隔离 IC 只需为 CLOCK/DATA[0:1]信号支持最大的50MHz 开关频率。 当数字隔离器件提及最大吞吐量值时、即单个通道对应的值、因此每个通道支持小于50Mbps 的任何器件都应该足够了。   首先请参阅 ISO7730数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。

    此致、

    Zackary Fleenor