This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:SysConfig -如何将 ADC12通道添加到 SOT-16 (DYY)版本

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442933/mspm0c1103-sysconfig---how-to-add-an-adc12-channel-to-the-sot-16-dyy-version

器件型号:MSPM0C1103
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在对采用 SOT-16 (DYY)封装的 MSPM0C1103进行第一步操作。 到目前为止、我已经在 CCS 中设置了一个空工程。 现在、我尝试通过 SysConfig -"Software"选项卡- MSPM0驱动程序库-模拟- ADC12将引脚1 (PA26、A1)配置为 ADC 输入。 当我点击"Add"时、ADC12配置屏幕立即打开、显示一个错误标记和一个错误文本"已达到实例限制"。

在我看来、对于 MSPM0驱动程序库、SysConfig 只能配置 ADC 通道0、该通道0与 PA27进行"硬接线"、在 SOT-16 (DYY)封装中不可用。 据我所见、在 SOT-16封装中、我应该能够使用 ADC 通道1、2、3 4、5、7和9。 但我在 SysConfig 中找不到可以选择要配置的 ADC 通道的设置。  

我是做错了什么、还是会引起 SysConfig 中的错误? 我的 SysConfig 版本为1.21.0。

Rgds、Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    您需要在 SysConfig 中的此处配置输入通道。 然后您会发现 PinMux 显示 PA26。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!
    非常感谢、这解决了我的问题。
    此致、Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    不用客气。

    此致、

    Janz Bai