This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:费用

Guru**** 2659485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442674/tms570ls0232-fee

器件型号:TMS570LS0232

工具与软件:

我将使用费用来保存校准数据和一些器件信息、例如工作时间。 更新应用时、如果添加了新的校准数据、校准数据会损坏。 我需要擦除虚拟扇区以免被损坏。 而不用擦除它、如何修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeynep:

    如果我添加了新的校准数据、则在更新应用程序时 calibraion 数据将被破坏。

    更新新应用程序意味着什么?

    您是否使用引导加载程序?是否经常更新整个应用?

    您是否也在更新费用区域?

    我们不应该更新费用区域、对吗?

    此外、您是否对更新的应用程序也保持相同的费用配置?  如果我们有相同的配置(虚拟扇区数及其大小、数据块数量及其大小等)、则肯定不会出现任何问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="524805" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442674/tms570ls0232-fee/5532445 #5532445"]

    您是否使用引导加载程序?是否经常更新整个应用?

    [报价]

    是的、我使用的是引导加载程序。 我不会经常更新应用程序。

    您是否也在更新费用区域?

    我不改变块的大小。 假设我有5个校准数据、但我需要在新版本中更改它、并且我有6个校准数据。 我有足够的速度为它在块.

    此外、您是否也对更新的应用程序保持相同的费用配置?  如果我们具有相同的配置(虚拟扇区数及其大小、数据块数及其大小等)、则不会出现任何问题。[/QUOT]

    否、我不更改配置 。   我将块大小设置为大于必要大小、以便在添加新数据时留出空间、从而不会更改配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeynep:

    能不能有一个现场调试会话、您只需要共享您的屏幕并解释您的问题。

    我将核实并提供我的建议。

    我将在上午10点至晚上8点 IST (印度标准时间)开放、根据您的空房情况安排会议。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。