This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:将 TI Sitara 与 ADC 连接

Guru**** 2956880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC-PHI-PRU-EVM, ADS9813, ADS8568, ADS8568EVM-PDK, ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439072/tmds243evm-interfacing-ti-sitara-with-adc

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9813、 ADS8568、ADC-PHI-PRU-EVM、 ADS8568EVM-PDK、 ADS8588H

工具与软件:

团队成员、您好!

我们计划在 新的传感器设计中使用 TI 的 Sitara 和 ADS8568 (稍后将在 ADS9813中介绍)。 我们不使用 FPGA、这一点对于我们来说至关重要、因此我们偶然发现了 直接将精密 ADC 连接到 AM64x 处理器而无需使用 FPGA 的可能性(https://www.ti.com/video/6310289219112)。 因此、我们的问题是、是否可以事先向我们计划使用的 ADC 测试这种可能性?  

我们想到的是这样的东西:

ADS8568EVM-PDK - ADC-PHI-PRU-EVM - TMDS243GPEVM

如上述视频中所述、这是否很容易实现(因为未明确提及 ADS8568评估套件)?

Br、Claus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克劳斯、

    我正在查看您的问题、您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克劳斯

     MCU+ SDK - https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/09_02_00_50/exports/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_PRU_ADC_ADS85x8.html 中目前提供了一个将16位8通道 ADC ADS8588H 与 AM243x 连接的示例

    我将不得不检查您的 ADC 是否与这些组件兼容、让我花一些时间对此进行研究并给予您反馈

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    感谢您的答复、任何有关这方面的信息都将非常满意!  

    如果 需要更多信息、请访问:

    我们的传感器设计需要一个能够同时采样信号且最大带宽为200kHz 的 ADC、因此我们决定使用 ADS8568、因为 ADS8588/89 "仅"支持高达24kHz 的信号。 此外、我们必须避免使用 FPGA、因此 Sitara 平台备受关注。 16位分辨率可以降低到14位、但由于评估套件(ADS8568EVM-PDK)安装了16位 ADC、我们也可以在并行模式下使用它来测试模拟设计...

    如果有任何建议可以获得 Sitara 平台和上述评估套件支持的更高采样速率(真的)具有指定带宽的同步采样14位 ADC、请告诉我。 非常感谢在这方面提供任何帮助!

    此致、

     克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克劳斯

    我在内部进行了检查、ADS8588H 与 MCU+ SDK 中提供的 AM243x 示例  的连接也可以直接用于 ADS8568。

    在代码中、当前固件配置为使用 IEP sync1生成40kHz 的采样时钟。 要以最大采样频率(500Ksps)运行、您可以更改 ADC_CONVST_IEP_PRD_CONST 最终目的 2000 - 2. (在下面的代码中)。

    此外、我们还有一个可用于进行评估的 GUI 工具- dev.ti.com/.../

    此致、

    Nitika