主题中讨论的其他器件: AWR2243、 UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的 Champs,
我的客户正在开发 TIDA-0200047参考设计 B/D、在尝试在 TM4C 上下载 XDS110 FW 时遇到问题、如下所示。
您能否介绍一下为什么下面的中出现了"初始化闪存编程"错误?

之后、当他们尝试加载"boot_loader.AXF"文件时、会在下面遇到另一个错误。

您能告诉我问题出在哪里吗?
让我更详细地解释一下他们在 TM4C 中遇到此错误的原因、TM4C 用作集成在 TIDA-0200047参考中的 XDS110调试器 B/D.
首次、当他们连接 TIDA-0200047 Ref 时、在 PC 器件管理器窗口中找到" Stellaris 器件固件升级"、如下所示 B/D.

因此、他们尝试使用以下工具更新 TM4C 的 FW、但在下方的"LM 闪存编程器"工具中按"update"后、他们甚至未在其 PC 设备管理器中看到上文"Stellaris 器件固件升级"。

所以、无法通过 USB 更新 XDS110 FW、它们尝试连接 CCS、但如上所述失败。
您能否检查上述错误、以及它们如何在 XDS110 TM4C 上更新 XDS110 FW?
谢谢、此致、
SI