This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:在 IAR 中出现加载示例代码的问题

Guru**** 2871090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1117, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443909/mspm0l1106-facing-issue-in-iar-to-load-the-example-code

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306、MSPM0L1117 SysConfig

工具与软件:

我正在开发 MSPM0L1117-LP、用于为施耐德电气(印度)公司开发一种新的 rnd 原型。 我正在尝试刷写或加载 MSPM0L1306的示例代码、因为我没有任何提及来处理这款最新的控制器。

我在 IAR 中收到以下附加的错误。 您能帮我修复吗?如果有任何 MSPM0L1117的示例代码、请分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikumar、您好!

    之所以出现此错误、是因为示例代码是 L1306、但您使用的实际芯片不是 L1306。 事实上、MSPM0L1117将在12月份提供样片、那么您现在使用什么芯片呢?

    如果要通过 IAR 下载代码、需要检查在 SysConfig 中选择的芯片和使用的芯片是否相同。 如果它们不同、请在 SysConfig 中进行修改。  

    此致、

    Janz Bai