This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434跟踪

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442503/am2434-am2434-trace

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

大家好、团队成员:

从 Cortex-A53内核捕获指令/执行跟踪的要求和设置是什么? 具体而言:

  1. A53内核(ETM/A53 PTM)可使用哪些跟踪接口?
  2. 哪些调试探针支持 A53内核跟踪捕获?
  3. SEGGER J-Link 是否可用于 A53磁芯跟踪? 如果不是、建议的替代方案是什么?
  4. 我应该考虑什么跟踪缓冲器/带宽要求?
  5. 跟踪收集和分析需要哪些软件工具?"


谢谢
Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我正在研究这个问题、请预计在1或2天内得到回复。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    1. A53SS0提供 ETM 接口、请参阅部分 13.3.9 A53SS0调试 参考设计、以了解更多信息。

    2.我们提供 XDS560v2调试探针、您可以访问此链接并查看哪款调试探针符合您的要求: software-dl.ti.com/.../emu_xds560v2.html

    3、4、5。 很遗憾、AM243x 目前不支持 SEGGER 系统视图、对于备选方案、可参阅第2点共享的链接。 您还可以在特定调试探针的产品页面上找到您在此请求的其他信息。 这些 XDS560v2调试探针与 CCS 搭配使用。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你提供的信息