This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:以太网性能

Guru**** 2932520 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416819/am2431-ethernet-performance

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好、TI 专家!

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/enetlld_performance.html。

根据上面的链路、在使用数据长度为1470字节的 AM243-LP 使用 iperf 进行测试时、最好的 RX 速度可达110Mbps。 这是否意味着、尽管 AM243支持千兆位以太网速度、但 MCU 本身无法在一秒内处理千兆位数据?

此致、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Larry、您好!

    感谢您的提问。

    您似乎正在处理最新的 AM243x MCU+SDK。

    您正在使用哪个端口 ICSSG 或 CPSW?

    SDK 中的示例没有可获得卓越性能的工程设置。

    以下是客户可以根据用例优化性能的一些点。

    • 添加更多数据包缓冲区
    • 堆栈放置
    • 数据包缓冲区放置
    • 整体存储器放置

    请告诉我您尝试实现的用例或最终目标?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    感谢您的答复、  

    您正在使用哪个端口 ICSSG 或 CPSW?

    我使用的是 CPSW 端口1。

    在我的应用中、服务器向 AM2431发送原始以太网数据包。 每个数据包为1461字节、数据包间隔约为5微秒。 最大数量是每个周期8640个数据包、随后等待20ms 再发送。 所有数据包都会被广播。

    我曾尝试添加更多数据包缓冲区、但 syscfg 中有一个限制、即数据包池大小只能达到192、这与我的目标相差甚远。

    您能解释一下您的其他选择吗?

    • 堆栈放置
    • 数据包缓冲区放置
    • 整体存储器放置

    谢谢你。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有数据包均广播

    您使用的是应用/示例调试还是发布模式?

    您使用的是交换机模式还是 MAC 模式?

    传入到主板的数据包是否启用了 VLAN 和优先级?

    如果有、那么数据包的优先级是什么?

    如果您的 case 有突发流量。  您是否可以尝试使用以下 IOCTL 调整到达主机的流量?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    您使用的是应用/示例调试还是发布模式?

    我在 Debug 和 Release 模式下进行了测试、但没有看到任何改善。

    您使用的是交换机模式还是 MAC 模式?

    我使用的是 MAC 模式。

    传入到主板的数据包是否启用了 VLAN 和优先级?

    否、我未启用 VLAN 和优先级。 我的应用程序需要接收所有数据包并解析其内容、以决定是否绕过或处理它们。

    如果您的 case 有突发流量。  您是否可以尝试使用以下 IOCTL 调整到达主机的流量?

    我想知道、由于我的应用传输原始以太网数据包、使用此函数是否会导致数据包丢弃或停留在某个缓冲区中?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lary、

    每个数据包为1461字节、数据包间隔约为5微秒。 最大数量是每个周期8640个数据包、随后等待20ms 再发送。 所有数据包都会广播。[/QUOT]

    这样、您就在 CPSW 端口上工作、具有 UDP 广播帧+双 MAC 模式。

    单播帧(定向到主机)是否获得相同的结果?

    [报价 userid="574777" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416819/am2431-ethernet-performance/5428025 #5428025"]

    您能解释一下您的其他选择吗?

    • 堆栈放置
    • 数据包缓冲区放置
    • 整体存储器放置
    [报价]

    当您在使用 AM234x-LP 时、我假设您的所有设备都只存在于 MSRAM 中。

    同时、我将在内部检查我们是否可以建议您一些东西来获得比 AM243x MCU+ SDK 更好的性能:以太网性能(TI.com)

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    很抱歉延迟重播、  

    这样、您就在 CPSW 端口上工作、具有 UDP 广播帧+双 MAC 模式。

    实际上、我不使用 UDP;我的应用用的是原始以太网数据包。

    单播帧(定向到主机)是否获得相同的结果?

    在单播模式下、一切都运行良好、因为负载不如广播模式那么重。 它只接收它需要的数据、但我仍然需要广播模式才能工作。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在单播模式下、一切运行良好

    感谢 Larry 更新。

     单播交换也应获得相同的性能。

    但是、广播帧需要切换到另一个端口并被主机消耗。 因此、整体性能降低。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    但我使用外部以太网交换机、因此 AM2431不需要处理端口之间的切换帧。 它只需要从一个端口接收帧、如果需要、还会将帧发送到该端口。 这是否仍会消耗大量的处理时间?

    此致。

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部以太网交换机

    好了、您的设置如下:

    AM243x<=>外部开关<=> PC

    PC 正在发送广播帧。

    所以、我的假设是所有碎片也会传入 AM243x 端口。

    它会转发到 AM243x 的另一个端口和主机端口。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    我来解释一下细节。 AM2431使用连接到外部以太网交换机 IC 的 RGMII-1接口、因此所有帧都通过该端口进行通信。

    根据您的描述、即使我不尝试向另一个端口发送帧、它也会自动发送到端口2。 这是否仍会消耗 MCU 处理时间? 即使未连接端口2、MCU 是否仍会花时间尝试从其接收帧?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="320995" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416819/am2431-ethernet-performance/5444258 #5444258"]

    AM243x<=>外部开关<=> PC

    PC 正在发送广播帧。

    [报价]

    您能否确认设置?

    端口1和端口2上连接了什么?

    您能分享一下方框图以便更好地理解吗?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    端口1和端口2上连接了什么?

    我使用的 AM2431通过 RGMII 接口连接到外部以太网交换机 IC。 根据下面的 syscfg、我将 RGMII 1用于 CPSW、因此我认为我的以太网交换机连接到端口1、而没有使用端口2。

    您能分享一下方框图以便更好地理解吗?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Larry、您好!

    我来回顾一下、下周同一时间再见。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    这方面是否有新的进展?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    感谢您的耐心。

    我在内部讨论了这一点、但尚不清楚 每个产品是否真的需要在单个 MAC 端口上使用 BC 帧。

    或者

    PC 正在发送特定帧、需要由特定 AM243x 使用?

    product-1-CPSW 端口正在接收并恢复相同的帧、该帧也将转至下一个 Product-2-CPSW 端口。 是故意的吗?

    如果没有、您是否能够使用 MC 帧并进入 CPSW-ALE、以通过特定产品(主机)使用特定的数据包。

    如果您使用 BC 数据包、本地(主机) Rx 性能将受到影响、因为它将增加连续的并行本地 Rx / Tx 处理。

    即使我不尝试向另一个端口发送帧、它也会自动发送到端口2

    如果在 SysConfig 中禁用另一个端口、则不会转发到另一个端口。  

    [报价 userid="574777" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416819/am2431-ethernet-performance ]尽管 AM243支持千兆位以太网速度

    基本上、CPSW IP 支持1G 切换到另一个端口、而不是主机 Rx。

    [报价 userid="574777" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416819/am2431-ethernet-performance "]最佳情况下 RX 速度可高达110 Mbps。[/QUOT]

    我们正在努力改进我们本地的 Rx / Tx 性能基准数字。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    PC 正在发送特定帧、需要由特定 AM243x 使用?

    充当控制器的 PC 出于各种目的发送不同的帧。 我可以发送 MAC 帧、运行良好、但其中一个条件需要发送广播帧以提高效率、因此我将尝试实现它。

    product-1-CPSW 端口正在接收并恢复相同的帧、该帧也将转至下一个 Product-2-CPSW 端口。 是故意的吗?

    当产品1中的以太网 IC 接收到帧时、它会自动将其传输到 AM2431主机端口和产品2。 它不需要 AM2431参与。

    基本上、CPSW IP 支持1G 切换到另一个端口、而不是主机 Rx。

    我对这一点很好奇:这是否意味着 CPSW 在将帧传输到端口2时只能处理高达1G 的帧、而不能处理主机端口? 硬件接口是 RGMII、我认为这是1G 速度接口。 从我到目前为止的实验中、我假设 AM2431主机端口可以1G 速度接收和传输帧、但它无法在1秒内处理1Gbit 的数据。 您能否确认这一点?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    产品1中的以太网 IC 收到帧时、它将自动将帧传输到 AM2431主机端口和产品2

    因此、对于 Portec-1:您希望 AM243x 使用 BC 帧。 无需发送回产品1的以太网交换机。 对吗?

    无需 AM2431参与此事。

    AM243x 对产品2的期望是什么? 与 product-1类似?

    从到目前为止的实验中、我假设 AM2431主机端口可以1G 速度接收和传输帧、但它无法在1秒内处理1Gb 数据。 您能否确认这一点?

    我需要在内部查看这一点并与您联系。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    因此、对于 Portec-1:您希望 AM243x 使用 BC 帧。 无需发送回产品1的以太网交换机。 对吗?

    正确。

    AM243x 对产品2的期望是什么? 与 product-1类似?

    Product-2与 Product-1类似。 BC 帧将携带信息、使他们能够识别属于他们的捕获内容。 在我们的用例中、整个系统中的菊花链中有10到数百个产品。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    这方面是否有新的进展?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Larry Chen、

    我上周在度假。 因此无法对此进行检查。

    我们下周同一时间再见。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    总之、您以菊花链形式拥有多个基于 AM243x-EVM 的定制电路板。

    PC<=> custom-board-1<=> custom-board-2 <=> custom-board-3

    定制电路板具有 AM243x-EVM +开关

    现在、您将从 PC 发送 uC +BC 帧。

    使用 uC 帧、您将在 AM243x-EVM 上获得预期的性能。

    当 BC 帧也包含在流量中时、您会面临性能问题?

    您能帮助我测试案例吗(您如何测量 UC 和 BC 帧的吞吐量)?

    您在哪里检查 PC、交换机或 R5F-Host 的吞吐量?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    您能帮助我测试案例吗(您如何测量 UC 和 BC 帧的吞吐量)?

    很抱歉响应延迟;我最近忙于其他项目。
    我们的产品主要侧重于显示图像、因此当接收到数据包时、将对其进行解析并显示图像内容。 根据图像的显示状态、我可以轻松地确定是否存在任何传输问题。

    此外、我做了另外一个实验:收到一个数据包、将 GPIO 管脚设置为高电平、处理后将 GPIO 管脚设置为低电平。 通过逻辑分析仪(LA)观察该 GPIO 引脚、可以明显看出、根据我配置的以太网缓冲区大小、每个图像数据包为1518字节。 定期查看、我可以看到 GPIO 引脚被设为高电平的次数对应于以太网缓冲器大小除以1518。

    这表示当任务检查 DMA 缓冲区时、它只处理 DMA 缓冲区可以接收的数据包。 但是、当我的 PC 发送广播(BC)帧时、总数明显大于 DMA 缓冲区可以处理的最大大小。 因此、我得出结论、AM243可能无法满足我们对有效处理大量数据的要求。

    您在哪里检查 PC、交换机或 R5F-Host 的吞吐量?

     在 PC 中、我使用 Wireshark 来监控发送和接收的数据包。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Larry、

    根据您的用例、AM243x 预计要处理的总流量速率是多少?

    它似乎只是层通信处理和通信速率也很低。 都应该可以与 AM243x 搭配使用。

    您是否与某些 TI 现场团队(FAE)有联系?

    默认的数据包处理方法是基于中断的。

    您可以使用"轮询方法"而不是中断切换到"批处理"。

    还可以在 example.syscfg 中尝试增加缓冲区计数。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    根据您的用例、AM243x 预计要处理的总流量速率是多少?

    我们的产品要求每幅图像13,824字节、大约每30毫秒发送一帧。 因此每秒需要33帧。 对于总共200个模块的更大系统估算值、计算方法如下:

    13,824 * 8 * 33 * 200 = 729,907,200位/秒

    在 BC 模式下、每个模块将需要处理729 Mbps 的数据。 这是我想要达到的性能水平。

    您是否与某些 TI 现场团队(FAE)有联系?

    我会尝试在我这边联系 FAE。

    您可以使用"轮询方法"而不是中断切换到"批处理"。

    您能解释一下如何将 "批处理"与"轮询方式"结合使用吗?  

    我不再使用中断来处理数据包。 相反、我使用一个计时器以大约1ms 的间隔定期检查以太网缓冲区。

    还可以在 example.syscfg 中尝试增加缓冲区计数。

    我尝试将大型池包计数增加到其最大值、但仍然不足以处理负载。

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个模块需要处理729 Mbps 的数据。 这是我想要达到的性能水平。

    并且当前速率为110Mbps。

    目前、加载了多少 CPU (R5F 内核)?

    我将在内部讨论这一点、然后回复给您。

    我将尝试与 FAE 联系。

    我们期待与您同步。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    目前、加载了多少 CPU (R5F 内核)?

    由于我们使用的是 AM-2431、因此我们只能使用一个内核。

    您能解释一下如何将 "批处理"与"轮询方式"结合使用吗?  

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将 "批处理"与"轮询方式"结合使用?  [报价]

    为方便起见、您可以参考"C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\examples\networking\lwip"位置的 LwIP 网络示例。

    此致

    Ashwani