This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CAN FD 总线关闭中断标志不匹配

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442527/am263p4-can-fd-bus-off-interrupt-flag-missmatch

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

我尝试使用 AM263p4处理器为 MCAN 模块创建总线断开错误。

当我触发 MCAN 的 Tx 和 RX 线时、我预期会出现总线关闭错误、但实际上会收到 仲裁相位中断中的协议错误(MCAN_INTR_SRC_PROTOCOL_ERR_ARB)

当我在 PCAN 器件中同时连接了 TX 和 RX 时、我收到总线关闭错误。

谢谢!

Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    这是一个有趣的结果。 我也应该是 TX 和 RX 短路造成的总线关闭错误。

    您能否提供使用 AM263Px 和 PCAN 器件执行此测试的确切步骤列表?

    在查看标记的仲裁协议错误时、我找到了以下网站、其中提供了一些有用的信息。

    仲裁丢失错误消息| CANCapture

    您是否可以尝试此处的建议并更改 CAN 消息的优先级位、看看错误是否仍然存在?

    此致、

    Zackary Fleenor