请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具与软件:
你好
我将使用以下命令复位 PHY 并读取同一寄存器以验证是否设置了该位。 但读数为0。
EMACPHYWrite (EMAC0_BASE、PHY_PHY_ADDR、EPHY_RCR、EPHY_RCR_SWRST); //写入复位命令
SysCtlDelay (2000000);
实际上想要复位 PHY、如硬复位时复位/通过代码循环通电。 我们发现、使用 EPHY_RCR_SWRST、该位会清除所有 PHY 寄存器。
请建议 我们是否可以从任何其他 PHY 寄存器完全初始化。
谢谢!
此致
Amol Borase