This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:用于在 IAR 上初始化 NONMAIN 的 Motorola 文件

Guru**** 2539540 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444315/mspm0l1306-motorola-file-to-initialize-nonmain-on-iar

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想将 nonmain 区域重置为其初始值、但仅在修改了非 main 时(例如禁用 BSL)才生成 motorala 文件。

您是否知道如何在 IAR 中生成包含非主区域初始值的文件?

IAR 版本:

此致、

Kenley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kenley

    [quote userid="558848" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444315/mspm0l1306-motorola-file-to-initialize-nonmain-on-iar 我的客户想要将 nonmain 区域重置为其初始值、但仅当修改了非 main (例如禁用 BSL)时才生成 motorala 文件。

     

    您的意思是,我们只更改非主区域配置,motorala 文件将具有非主区域,对吗?

    在哪里更改这些 NONMAIN 配置?

    您可以直接 ​​在代码中声明具有 NONMAIN 初始值的数组、并将其地址固定到 NONMAIN 区域。

    对于该数组、您可以参考 Systemcfg 生成的代码。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helic

    是的、只有我们更改了 NONMAIN 区域配置、Motorola 文件才会为 NONMAIN 生成。

    客户更改了 BSL 配置以禁用 BSL。

    在这种情况下、将更改非主区域配置、并可能生成 Motorola 文件。

    所以客户需要直接更改代码? 没有办法自动生成代码?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户是否使用系统配置工具?

    对于系统配置工具、

    无论 S19文件是否具有非 main、都取决于 SYSCFG 生成的 C 源文件。

    ---

    就我而言、在我的测试中、一旦您启用了 Configuration NVM、syscfg 就会生成 boot_config.c 和.h 文件、其中将包含 Nonmain 默认配置。

    我使用的是最新的 MSPM0 SDK 和 CCS 原理以及系统配置工具。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    如何在 IAR 中生成 Motorola 文件?

    问题是、如果它们不更改 SysConfig 上的任何配置 NVM、则无法在 IAR 上生成 NONMAIN 的 Motorola 文件。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请让客户检查在使用默认 NVM 配置时是否将生成这两个文件:  

    boot_config.c 和.h

    如果不是、客户可以手动将其添加到工程文件夹。

    或者、存在 boot_config.c 和.h 文件、但 S19文件没有变化。

    如何在 IAR 中生成摩托罗拉文件?

    客户无法在 IAR 中生成 S19? 我不熟悉 IAR、客户现在是如何生成 S19文件的?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helic  

    感谢您的支持。

    似乎客户可以很快清除此问题。

    此致、

    Kenley