This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SBL-AM263X:MCU-PLUS-SDK KeyWriter 1.1与 MCU+ SDK v10不兼容

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442224/mcu-plus-sdk-am263x-sbl-keywriter-1-1-incompatibility-with-mcu-sdk-v10

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、我正在尝试编译 SBL KEYWRIER 项目、以便使用 MCU+ SDK 版本10对 AM263X 的电子保险丝进行编程(因为此版本解决了我们在以前版本中遇到的许多问题);此外、我们需要实际修改此 SBL 映像以对某些板载器件(Sitara 不在 CC 评估板上)执行一些硬件试用。

无论如何、我都注意到、在"keywriter_utils.c"的第59行、对"Hsmclient_loadHSMRtFirmware"的调用不正确(只有一个参数)、检查 SDK 中的 acutal 函数签名后我得到:"int32_t Hsmclient_loadHSMRtFirmware (HsmClient_t * gHSMClient、const uHint8_t);firmware。

由于签名不同、我还希望对库的内部工作进行其他更改。 您是否告诉我您希望何时更新 SBL Keywriter 以支持 MCU+ SDK 版本10?

只是为了澄清、由于我们在使用先前版本时遇到的问题(我们需要实际修改 SBL Keywriter FW 并与电路板的其余部分交互以正确地烧断电子保险丝)、我们具体使用的是 SDK 的版本10;请参阅: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353815/am2634-hsm-app-encryption-for-secure-boot-on-hs_se-devices

谢谢!

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reccardo:

    我正在研究这个问题、请允许我最迟在下周星期三回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的快速回复、祝您周末愉快!

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    在任何情况下、我注意到在"keywriter_utils.c"的第59行、对"Hsmclient_loadHSMRtFirmware"的调用都不正确(只有一个参数)、

    尚未发布与 SDK 10.0兼容的 OTP Keywriter、但 OTP Keywriting 与以前的 e2e 中遇到的问题无关。 可以看到、 在09_01_00_05之前、我们只有 OTP Keywriter。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIFS SDK 提供安全启动特性。 您所寻找的功能已在 SDK 和 TIFS 版本10.0中实现

    在此处检查快速安全启动实现: software-dl.ti.com/.../FAST_SECURE_BOOT.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。 我知道软件版本兼容性;我们确实升级到了最新的 MCU SDK、以专门规避链接问题以及其他问题(主要与 i2c 栈和其他 IPC 问题相关)。 关键是、对于我们的板配置、我们无法按原样使用 SBL 键盘开关、但我们需要对其进行修改、使其实际上能够以某种方式与板交互(我无法在这里编写)。

    我们在内部跟踪该 MCU+库的一个分支、以便将其与我们特定架构和需求固有的一些更改合并在一起、但也实施我们必须实施的修复程序和/或权变措施、以便在使用 SDK 更新发布这些修复程序和/或权变措施之前使它们有效。 看着 SDK 的文件和文件夹结构如何不断变化(以及 SysConfig 本身显然是如此、因为我们收到了最新版本的突破性更改、这些版本似乎不适用于"旧"文件、但这是另一天的主题)、由于承诺"[.]架构更改并解决了大量修复问题"、我们想要等待更新到版本 v10。 我们只是认为如此大的重构可以是一个很好的起点、这样可以避免在 SDK 的所有次要版本中重新测试我们的所有项目、而只使用主要版本。

    下面是一个不全面的列表、其中列出了我们需要设法规避的所有问题:

    AM2634:IPC 在回调时挂起

    SysConfig:1.21.1 LogZone 被忽略

    TMDSCNCD263:AM263x:hsbl_qspi_am263x HSM 运行时固件加载期间的示例残桩

    AM2634-AM263X:无法在 HF-SE MCU-PLUS-SDK 器件上运行签名的代码

    I2C-AM263X:MCU-PLUS-SDK HLD 超时(回归)

    请注意、在打开 TI 网站上的主题之前、我们必须实际找到问题、进行调试并决定是否值得打开论坛帖子;提供可重现的示例显然需要时间和精力、大多数时间我们只是在 MCU SDK 的分支中包含此类修复程序并每天调用、希望 SDK 的 API (或 SysConfig 的 API)不会改变。

    针对此特定问题的明显权变措施是下载 MCU SDK v9.1 (因为 v9.2是指与构建 OTP Keywriter 所需的 hsmclient 相关文件发生文件夹结构更改时发生的)、并修改相关代码以包含我们的密钥、证书、代码修复程序、SDK 修复程序等。 但它确实比它应该更麻烦,而且对于这样一个微妙的单次机会程序来说也非常脆弱;我们还需要它来使它对我们的管道起作用,它需要测试等 更不用说开发人员的工作了、因为在每个开发人员的机器上都需要安装相当旧的 SysConfig 和 CCS 版本、这只会增加出现用户错误的空间。

    目前、我们有如上所述的临时解决方案、但真正好的消息是、兼容的 Keywriter (与 TI 提供的其他最新开发工具兼容)的发布日期不能跟踪多个 SDK、工具等

    谢谢!

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    对不起,你必须面对所有这些问题,我想帮你在这里。 我同意在两个版本的 SDK 上进行测试会比较麻烦。

    请允许我与内部团队讨论 OTP 密钥编写器的预期日期、并最迟在下周星期三回复您、因为本周大多数人都因感恩节外出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    谢谢回复,我期待更多的新闻!

    再次感谢您的观看和耐心等待、

    Riccardo