This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444799/mspm0g1106-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:MSPM0G1106

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在评估 M0G1106。 请帮助澄清以下问题。 谢谢你。

~~~~~~~~~~~~~~μ A

M0G1106提供两个电源域(PD0、PD1)。  客户需要满足以下标准。

  • 对于交流功耗小于0.3W 的情况(需要保持电源按钮和 RS232 UART 处于活动状态。

请告知他们应该使用 PD0或 PD1?

此外、对于每种模式(使用 PD0或 PD1)、 M0G1106将消耗多少电流(mA)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    Morgan Xu 说:
    请告诉他们应该使用 PD0或 PD1?

    在我看来、这取决于上述测试结果。

    但 PD0用于低功耗模式、例如待机模式电流< 5uA。

    此外、对于每种模式(使用 PD0或 PD1)、 M0G1106将消耗多少电流(mA)?  [报价]

    相同的答案、我们只能为您提供内核消耗。

    此致、

    Helic