This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:仅使用 FTDI mini 模块进行调试

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444362/tms570ls3137-debugging-using-only-ftdi-mini-module

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

到目前为止、我已将 JTAG 引脚连接到 FTDI 板。 现在在 CCS 中使用 OPENOCD、如何调试电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FTDI 引脚至 TMS570LS3137 JTAG 引脚

    • TCK →μ A TCK
    • TDI →μ A TDI
    • TDO →μ A TDO
    • TMS →μ A TMS
    • GND →μ A GND
    • TRST (可选)→μ V nTRST 在 MCU 上运行                                                                                                  检查  您安装的 OpenOCD 版本是否支持 FTDI 模块(例如 FT2232H 或 FT4232H)。如果您对 Raspberry Pi 上的 OpenOCD 感兴趣、   可在此处查看:  www.pcbway.com/.../OpenOCD_on_Raspberry_Pi__Better_with_SWD_on_SPI.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 现在、我能够使用 OpenOCD 成功连接 FTDI。 但是、将它连接到我的评估板时、它会给我带来这个问题。  

    错误:JTAG 扫描链查询失败:全部
    错误:检查 JTAG 接口、时序、目标功率等
    错误:仍尝试使用配置的扫描链...
    错误:TMS570.JRC:IR 捕捉错误;SAW 0x3f 不是0x01