This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:无法擦除闪存扇区

Guru**** 2858060 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443031/tm4c1290ncpdt-can-not-erase-a-flash-sector

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在擦除整个闪存时遇到问题。
我正在使用 Uniflash、而且还使用 CodeComposerStudio 来刷写和调试。

我注意到内存闪存部分不能擦除。
 TM4C1290NCPDT 具有1024KB 的闪存(从0x00000到0xFFFFF)。
我在地址0xFFFF0中写入了一些数据、但现在我无法再擦除它。




我已尝试擦除整个闪存。 然后我尝试了"按地址擦除"。
然后我尝试使用 CodeComposerStudio 以使用该地址擦除和刷写新的固件、但没有发生任何事情。
我已验证 FMPPEn 和 FMPREn 寄存器是否为默认状态。 它们具有0xFFFF 值。

因此、现在我无法使用此闪存部分。  

您有什么解决此问题的建议吗?

谢谢、此致。

Diego Greco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅已知勘误表 MEM#15和权变措施。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:
    谢谢。

    这解决了我的问题。

    此致。

    Diego Greco