This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:为 PWM 输出提供理想的引脚分配

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443752/mspm0g1105-best-pin-assignment-for-pwm-output

器件型号:MSPM0G1105
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我正在考虑将 MSPM0G1105用于 PWM 输出。

从启动到停止、PWM 将继续以相同的周期和占空比输出。

PWM 周期为10ms (高电平:9ms、低电平:1ms)。

最适合使用哪种计时器? 还请提供在 CPU 内设置寄存器的要点建议。

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi、

    只使用 TimerG 是可以的。 您可以在 SysConfig 中添加一个并配置您的要求。 有关寄存器的更多信息、请参阅 G 系列的 TRM。 我想您可以参考 SDK 中有关计时器和 PWM 的示例代码。 SDK 可从 TI.com 下载。 很抱歉、TI.com 中 G 系列的 TRM 正在更新、请稍候、您可以下载最新版本。

    e2e.ti.com/.../MSPM0-G_2D00_Series-TRM.pdf

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:]

    感谢您的快速评论。

    我将考虑 TimerG。

    至于 TRM、我下载了临时版本。

    我将查看它。 我将认为这一点已得到解决。

    如果我遇到任何我不明白的事情、我会再次发布。

    谢谢你。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi、

    不用客气、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "G" TRM 位于 Rev B、它不是"临时的"(感谢您选中我、我需要一个新的 TRM!)

    Janz 也提供了旧的一个! 8^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith

    感谢您与我们联系。

    SLAU846B 是最新版本的 TRM 吗?

    我刚才下载了它。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi、

    我认为 G TRM 正在更新、因此 TI.com 中未显示它。 请稍等。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janz

    感谢您的评论。

    我能够下载 TRM SLAU846B。

    这与 Keith 的信息相同。

    是否有任何进一步的更新?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi、

    我仔细检查了一下。 已更新 TRM。 是的、 SLAU846B 是最新版本、

    此致、

    Janz Bai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    感谢您的检查。

    我知道 SLAU846B 是最新版本。

    真的很有帮助。

    此致、

    山田浩史