This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228-Q1:钳位二极管

Guru**** 2508195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443270/mspm0l2228-q1-clamp-diodes

器件型号:MSPM0L2228-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

尊敬的专家

数据表指示:"5V 容限开漏 IO 型不具有 输出高电平 PMOS、上拉电阻器或钳位二极管。"

除5V 端口外、所有其他引脚都具有钳位二极管、 这意味着 SDIO (标准驱动)、 SDIO (标准驱动)(具有 WAKE 的标准驱动 )和 HDIO (高驱动)具有 钳位二极管、Ω 右侧?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haibo、

    是的、回答正确。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janz

    我有一个应用通过开关连接到电池电压、 MCU 通过电阻分压器 ADC 进行采样。

    电池的正常工作电压为9-18V、最大工作电压为26V、

    操作

    正常运行期间没有问题、AD 采样电压小于3V;当电压大于19V 时、AD 采样的电压将大于3.3V。 该设计是否可行? 我是否可以使用钳位二极管进行保护?

    或者、我是否需要将 AD 采样的电压降低到3.3V 以下?

    此致、

    Haibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haibo、

    是的、您最好降低 AD 采样的电压。 我建议 GPIO 上的输入需要低于3.3V。  无论使用何种方法、请将输入电压降至3.3V 以下。 例如 调节分压器电阻器的电阻

    可以在我们的数据表中找到这个。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从实际情况来看、我们对电流的限制似乎足够大、因此不会出现任何问题。 但请注意、如果您在电池电压存在时关断 MCU、则可以获得足够的电流以在低电压条件下导通 MCU、而这可能会使 MCU 处于怪异的状态。

    对于 MSPM0L1306 -这是我所得到的最接近的数据表、绝对最大二极管电流为2 mA、您应该远远低于该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

    感谢您提供的信息。

    BR

    Haibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janz

    感谢您的支持。

    BR  

    Haibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haibo、

    不用客气

    此致、

    Janz Bai