This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:调试器通信

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441278/mspm0g3507-debugger-communication

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尝试更新固件。 可以切换到 DFU 模式、但套件丢失、请参阅屏幕截图。

C:\Users\Kent\AppData\Local\Texas Instruments\TICloudAgent\loaders\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m

USB 设备固件升级实用程序

版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

<<<器件0 >>>

VID:0x0451   PID:0xbef3

器件名称:  XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入

版本:      3.0.0.25

制造商: 德州仪器(TI)

序列号:   MG350001

Mode:         Runtime

配置:标准

正在将器件切换至 DFU 模式。

C:\Users\Kent\AppData\Local\Texas Instruments\TICloudAgent\loaders\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware_3.0.0.31.bin -r

USB 设备固件升级实用程序

版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

请求的设备未在总线上找到。

C:\Users\Kent\AppData\Local\Texas Instruments\TICloudAgent\Loaders\ccs_base\common\uscif\xds110>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否尝试更新 XDS-110的固件?  

    如果是这样、 我们通常使用 CCS 来调试项目。 CCS 将弹出一条通知并允许您更新 XDS110的固件。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是它应该如何工作的。 如果该操作失败、建议在 COMMAND 窗口中使用 XDSFDU。

    从命令窗口的快照中可以看出、此操作也会失败。

    我可以在 FDU 模式下切换 XDS-110、但编程失败后。

    可能是我的计算机?

    它可以是 Win11中的一些安全功能。

    对于我正在使用的 XDSFDU 软件、固件3.0.0.25是否可能更旧(3.0.31?)?

    我将尝试第二台计算机。

    此致 Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可能不需要在 FDU 模式下运行。 可以在 SDK 安装文件夹\tools\bsl\bsl_GUI_EXE 中添加 MSPM0_BSL_GUI.exe。 将附加文件名从.txt 修改为.exe

    e2e.ti.com/.../MSPM0_5F00_BSL_5F00_GUI.txt

    然后运行.exe 文件。 "MoreOption->Update XDS110 firmware"中。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用确实有版本3.0.28、且其返回版本为"XDS110固件更新已完成"、您可以从窗口查看 USB 连接上发生的情况、但固件版本仍为3.0.0.25。

    此致 Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以、问题在于无法更新 XDS110。 您更新的版本与成功更新后您回读的版本不匹配、是否正确?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的描述不清楚。

    无法更新固件(GUI 声明成功、但 XDS 未更新) GUI 软件会失败并失败、因为 XDS 固件版本仍然与 GUI 尝试更新 XDS 之前的版本相同。

    此致 Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 我在另一篇文章中发现了如何更新 XDS110固件。 您可能需要检查这一点。  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现一年前安装了一些 USB 驱动程序、用于其他一些套件。 从 Windows 中将其删除、之后才能正确使用 XDSDFU。

    此致 Kent