This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM46:LAUNCHXL2-RM46

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441321/launchxl2-rm46-launchxl2-rm46

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件:RM46L852

工具与软件:

我正在使用 CCS 版本:12.1.0.00007。

我刚收到 LAUNCHXL2-RM4

我将它连接到了我的 PC、然后在设备管理器中看到了下面这些信息

XDS110类应用/用户 UART (COM35)
XDS110类辅助数据端口(COM34)

CCS 没有检测到电路板。 此外、它也未将其列为选项之一。

我还尝试了以下目录中的 XDS110固件更新

C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

固件成功更新到以下

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入
版本:3.0.0.22
制造商:德州仪器(TI)
序列号:HLRM46xx
Mode:Runtime
配置:标准

我仍然无法让 CCS 看到电路板。 当我单击检测板时、有时会收到以下消息

"无法打开 USB 设备-确保已安装驱动程序(libusb_error_access)

我还尝试了在管理员模式下运行 CCS、但仍然无法检测到电路板。  

对该怎么办有什么建议? 我寻找 USB 驱动程序、但没有看到任何内容。 由于设备管理器看到了 XDS110、因此我假设驱动程序正在工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是否可以设置一个实时调试会话、以便我可以看到和指导您?

    我的时间为上午10点至晚上8点 IST (印度标准时间)、根据您的空闲情况、您可以在此时区安排会议。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我知道该怎么做,在什么时候。 无论白天还是晚上、我都有空。 我的时间是美国东部时间。  

    这可能是我的电路板有问题。 我有一台新的精液 PC。 它正在运行的 Windows 11. 我已下载并安装最新的 CCS。 它出现相同的问题、无法看到电路板。  或者可能我使用的 CCS 有误。 我基本上是在"Getting Started"屏幕中点击"Browse and Import Examples"。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚意识到我的版本12不是最新版本12、尽管检查更新时说没有更新。 我下载了12.8版本、并选择了 Hercules 支持以及很多其他处理器。 它仍然没有将 LaunchXL 板列为一个选项、并且在我检查电路板时也看不到它。 我能够创建一个项目、并且在电路板上选择 RM46L852芯片并设置目标配置。 我能够编译一些简单代码并连接至电路板。  
    但是、我在任何地方都找不到任何 Hercules 示例代码。  
    我当时假设只需插入电路板就能访问一些简单的示例项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我正在为 RM46 Luanchpad 连接一个简单的 LED 闪烁项目:

    e2e.ti.com/.../LED_5F00_Blinky_5F00_TEST_5F00_RM46_5F00_Launchpad.zip

    在这个项目中、我每1秒闪烁两个用户 LED。

    提取该项目后的固件更新。

    将工程导入 CCS 后、确保您的工程设置如下所示:

    完成该操作后、您可以直接调试工程、并且可以看到 LED 闪烁。

    它正在工作,没有任何问题在我的最后

    如果您仍有问题、我们可以通过 WebEx 呼叫进行连接、您可以分享您的屏幕并解释问题、我会提供我的建议。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish。 这将对您有所帮助。 很抱歉响应缓慢。 这是上周在美国的一个假期。