This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:SysConfig 最大 ADC 通道

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443967/mspm0l1227-sysconfig-max-adc-channel

器件型号:MSPM0L1227
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!
在 SysConfig ("Software"视图)中只能选择12个 ADC 通道。

在"Reserved Peripheral"视图下、我可以看到所有 ADC 21ch、但此处我无法生成.c 和.h 文件。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    您看到的"12"是用于存储在 ADC 中的转换结果的存储寄存器数量。 每个存储器都可以配置一个输入通道。 该 ADC 具有21通道12个存储寄存器。 这意味着、如果您需要转换21个外部通道上的输入、则需要在一个序列转换完成后手动配置转换结果存储存储器寄存器的输入通道。 区分"ADC 通道"和"ADC 转换存储器"这两个概念请注意

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:
    我们的 SDK 中是否有用于手动重新配置的示例项目?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    很抱歉、SDK 中现在没有此类示例。 在 SysConfig 中设置转换存储器的通道后、您可以引用"ti_msp_dl_config.c"文件中生成的代码。  

    例如、将转换存储器0~11配置为通道0~11、序列转换完成后、重新初始化转换存储器通道(关于代码、请参阅 SysConfig 在配置 ADC 转换存储器通道时生成的代码)、您可以只对通道0~8使用转换存储器12~20、而不使用存储器9~11。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    >该 ADC 具有21通道12个存储器寄存器。
    这一限制在哪里?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    您可以在"TRM:图14-1 ADC 方框图"中找到它

    此致、

    Janz Bai