This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:MSPM0G3107-Q1

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445123/mspm0g3107-q1-mspm0g3107-q1

器件型号:MSPM0G3107-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

很抱歉耽误你的时间、但我不同意。

模拟捕获显示 ADC 继续工作、在触发之间添加采样

以黄色(D4)和棕色(D1) ADC 中断状态显示、因此您可以看到 ADD 在触发器之间继续工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    是否要 PWM 完全控制 ADC 的启动转换?

    PWM (D4)的一个上升沿仅在一个 ADC 中断(D1)之后?

    由于您在上一个线程中提到了这样一个用例:

    This ADC is for BLDC current sens, so it should be synchonized with PWM. 

    我建议您使用此示例:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\adc12_triggered_by_timer_event

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、mspm0_sdk_2_03_00_07 不存在、最新 版本:2.02.00.05发布日期:2024年8月30日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您可以使用 2.02.00.05、没问题。

    您可以在 查看所有版本和发布详细信息中找到2.03

    此致、

    Helic