This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CCS1281是否在调试器中支持 AM263Px 处理器寄存器?

Guru**** 2590240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445271/am263p4-does-ccs1281-support-am263px-processor-registers-in-debugger

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

在 AM263Px CC 板上调试 SDK 示例项目时、我在"Registers"视图中看不到模块寄存器、因为在其他处理器上可以找到这些寄存器。

我使用最新的 CCS 12.8.1、  

您能否确认此版本的 CCS 不支持 AM263Px 寄存器视图?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前的 CCS 12.81 CSP 封装没有此功能。 您可以使用以下随附的 CSP zip 文件(按照自述文件中的步骤操作)。 您只需从下面的 zip 文件中将一个文件夹复制粘贴到 CCS 文件夹中。

    e2e.ti.com/.../AM263P_5F00_CSP_5F00_11212024.zip

    之后、重新启动 CCS、它应该会起作用。

    注意:这是手动启用/权变措施、未经过完全验证。 如果出现任何其他问题、我请您提交另一个 E2E。

    此致、
    Shaunak