This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505-Q1:MSPM0G3505-Q1模拟多路复用器

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445254/mspm0g3505-q1-mspm0g3505-q1-analog-mux

器件型号:MSPM0G3505-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好

我找不到以下描述:模拟多路复用器。
我需要使用模拟输入 PA27 A0_0 / COMP0_IN0-
同时、即读取 A/D、并并联实现具有比较器的快速过压
有可能吗?

此致

Shaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以同时对 PA27使用 comp 和 AD。 您不需要在 IOMUX 或 GPIO 中初始化模拟功能、只需通过 SysConfig 启用 ADC 和 COMP 即可。

    此致、

    Zoey