This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:错误23

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446409/mspm0g1107-error-23

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

我有一个设备装置、可同时对8个电路板组件进行编程。  

如果我对全部8个寄存器进行编程、编程器就可以正常工作。

如果我尝试编程少于8个板组件,所有位置都失败,并显示 n=message MCU error inst. 错误23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuri:

    您能否说明您正在使用哪种生产编程工具? 另外、如果可能、请在此处粘贴完整的错误代码以及任何其他重要详细信息、以便复制该问题。