This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446383/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我不熟悉 TI 控制器。 我需要知道如何将半字节 DOUT3_0全部写入在一起。 我在 DL_GPIO.h 文件中找到了任何函数。 我曾尝试编写自己的函数、但在哪里编写它?

其次、如果我需要将 DOUT31_0全部写入在一起、 我知道、我需要调用如下所示的函数(DOUT31_0 = 0x0fffff)。

DL_GPIO_writePins (GPIO_port、0x0ffffff);
这是完全写入整个端口的唯一方法吗?
不是写入 DOUT31_0 = 0x0fffff 的直接方法吗?
在我的前一个控制器中、我直接向该端口写入值、如 lata = 0x0fffff。 无需调用任何函数。
此致
图尔西·达斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将如下所示:

    GPIO_PORT->DOUT31_0 = 0xffffffff;

    其中 GPIO_port 定义为类似于"GPIOB"的值。 (SysConfig 会为您执行其中一些#defines、您也可以自己完成。)

    [编辑:另请注意 DOUTSET31_0和 DOUTCLR31_0寄存器、您可以以类似的方式引用它们、并且它们最终会非常有用。]