This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:如何通过 USB FTDI UART 电缆使用 BSL 对其闪存进行编程?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446317/mspm0g1505-how-can-i-program-its-flash-using-bsl-over-usb-ftdi-uart-cable

器件型号:MSPM0G1505
主题中讨论的其他器件:MSPM0G1105、LP-MSPM0G3507

工具与软件:

您好、我想使用 USB UART 电缆上的 BSL 对微控制器的闪存进行编程、这可行吗?

此致、  
Syasya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauro:


    请参阅 CCS 中 Resource Explorer 内的示例。 路径:基于 ARM (r)的微控制器-> MSPM0 SDK-2.03.00.07 ->示例->开发工具-> LP-MSPM0G3507 Launchpad -> BSL -> BSL_software_invoke_app_demo_uart -> TI Clang 编译器。 此项目应该可以帮助您从自己的想法开始。 务必在导入工程时选择 MSPM0G1105作为器件。


    此致、
    Diego Abad