This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:两个 OPA 驱动器之间的共享引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446192/mspm0l1306-shared-pin-between-both-opa-drivers

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

一个项目同时需要内部运算放大器(OPA_0和 OPA_1)、并且两个 OPA 的正输入应连接到同一电压基准。
在 Code Composer SysConfig 工具中、我无法为两个正输入(PA25)选择相同的 GPIO。

我在 OPA_1配置上得到了以下错误:" PA25/29目前正在由 OPA 0使用,也只在 OPA 0正在使用的 OPA0上可用"。

这是 SysConfig 工具的限制吗?

是否有办法在两个放大器上使用相同的引脚以保留1个引脚用于其他用途?

MCU 参考:MSPM0L1306TRGER

此致

Alexandre。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果您查看数据表、会发现 PA25只能用作 OPA0的正输入。 而 OPA1的正输入只能是 PA18。

    OPA 的输入和输出引脚是模拟引脚、并已确定、因此它们无法自行修改。

    为了实现您想要的效果、您可以通过硬件连接 PA18和 PA25。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我没有注意到:当我更改 OPA 驱动程序上的+pin 时、SysConfig 会自动在 OPA1和 OPA0之间更改 OPA 外设。 我认为引脚 PA18和 PA25都可以替代使用、但我错了。
    感谢你的帮助

    此致
    Alexandre。