This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:ADC 值不稳定

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445521/mspm0l1228-the-adc-value-is-unstable

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件:MSPM0L2228

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 ADC 读取电压值并发现 ADC 读取值不稳定。 列出了其测试结果。 请帮助澄清这些结果是否合理? 或者有任何建议可以提高准确性? 谢谢你。

硬件方框图:

测试1、25摄氏度下:

ADC 读取值 ADC 转换为电压 Delta 机器人
0.162. 484. 0.165429688 2.12%
0.162. 471. 0.160986328 -0.63%
0.162. 483. 0.165087891 占1.91%
0.162. 471. 0.160986328 -0.63%
0.162. 484. 0.165429688 2.12%
0.162. 471. 0.160986328 -0.63%
0.162. 471. 0.160986328 -0.63%
0.162. 470 0.160644531 -0.84%
0.162. 471. 0.160986328 -0.63%
0.162. 496. 0.16953125 4.65%

测试2、85摄氏度下:

ADC 读取值 ADC 转换为电压 Delta 机器人
0.162. 473. 0.1669922 -0.20%
0.162. 445 0.152099609 -6.11%
0.162. 512 0.175. 8.02%
0.162. 489. 0.167138672 3.17%
0.162. 470 0.160644531 -0.84%
0.162. 479. 0.163720703 1.06%
0.162. 469. 0.160302734 -1.05%.
0.162. 497. 0.169873047 4.86%
0.162. 468 0.159960938 -1.26%
0.162. 509. 0.173974609 7.39%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jerry

    从 MSPM0软件方面来看、下面是一些提高 ADC 精度的步骤。

    1.在 ADC 进行采样和转换时停止通信、例如 I2C 或 UART。

    2、使用硬件过采样提高精确度。

    3.为 ADC 设置足够的采样时间,这里有一个 Excel 指导文件可以帮助您根据稳定误差计算采样时间。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    对于3、您忘记了 Excel 文件

    对于2、是否有任何指令如何使用 硬件过采样 ?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、万用表具有用于滤除线路噪声的特殊配置。 这里也可能会产生一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    对于3、您忘记了 Excel 文件

    对不起我的错误。

    这是 Excel 文件:

    e2e.ti.com/.../6237.ADCTsampleCalculation.xlsx

    对于2、有什么说明如何使用 硬件过采样吗 ?

    C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\examples\nortos\LP_MSPM0L2228\driverlib\ADC12_14bit_resolution

    此致、

    Helic