This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:ADC FIFO 访问

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446290/tms570ls1224-adc-fifo-access

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好(Jagadish)、

我注意到、无论 ADC 的 FIFO 大小配置如何(在 HALCoGen 中)、生成的代码将始终读取 BUF0的值(GxBUF[x] . BUF0 )。 例如、adcGetData()函数:

uint32 adcGetData(adcBASE_t *adc, uint32 group, adcData_t * data)
{
    uint32  i;
    uint32  buf;
    uint32  mode;    
    uint32  index = (adc == adcREG1) ? 0U : 1U;

	uint32  intcr_reg = adc->GxINTCR[group];
    uint32  count = (intcr_reg >= 256U) ? s_adcFiFoSize[index][group] : (s_adcFiFoSize[index][group] - (uint32)(intcr_reg & 0xFFU));
    adcData_t *ptr = data; 

/* USER CODE BEGIN (16) */
/* USER CODE END */

    mode = (adc->OPMODECR & ADC_12_BIT_MODE);

    if(mode == ADC_12_BIT_MODE)
      {
        /** -  Get conversion data and channel/pin id */
        for (i = 0U; i < count; i++)
        {
          buf        = adc->GxBUF[group].BUF0;
		  /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
          ptr->value = (uint16)(buf & 0xFFFU);
          ptr->id    = (uint32)((buf >> 16U) & 0x1FU);
          /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 <APPROVED> "Pointer increment needed" */
		  ptr++;
        }
      }
      else
      {
        /** -  Get conversion data and channel/pin id */
        for (i = 0U; i < count; i++)
        {
          buf        = adc->GxBUF[group].BUF0;
		  /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
          ptr->value = (uint16)(buf & 0x3FFU);
          ptr->id    = (uint32)((buf >> 10U) & 0x1FU);
          /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 <APPROVED> "Pointer increment needed" */
		  ptr++;
        }
      }


    adc->GxINTFLG[group] = 9U;

    /**   @note The function adcInit has to be called before this function can be used.\n
    *           The user is responsible to initialize the message box.
    */

/* USER CODE BEGIN (17) */
/* USER CODE END */

    return count;
}

在 adcBase_t 内部、代码如下所示:

    struct
    {
        uint32 BUF0;           /**< 0x0090,0x00B0,0x00D0: Group 0-2 result buffer 1 register    */
        uint32 BUF1;           /**< 0x0094,0x00B4,0x00D4: Group 0-2 result buffer 1 register    */
        uint32 BUF2;           /**< 0x0098,0x00B8,0x00D8: Group 0-2 result buffer 2 register    */
        uint32 BUF3;           /**< 0x009C,0x00BC,0x00DC: Group 0-2 result buffer 3 register    */
        uint32 BUF4;           /**< 0x00A0,0x00C0,0x00E0: Group 0-2 result buffer 4 register    */
        uint32 BUF5;           /**< 0x00A4,0x00C4,0x00E4: Group 0-2 result buffer 5 register    */
        uint32 BUF6;           /**< 0x00A8,0x00C8,0x00E8: Group 0-2 result buffer 6 register    */
        uint32 BUF7;           /**< 0x00AC,0x00CC,0x00EC: Group 0-2 result buffer 7 register    */
    } GxBUF[3U];                                                                               

我仍然不知道 FIFO 是如何在引擎盖下工作的、更具体地说是:

1. BUF1到 BUF7的用途是什么?

2.对其中一个存储器位置(例如  BUF0) 的读取是否会自动旋转硬件 FIFO (移动尾部)?

 

谢谢。此致、

Varban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varban、

    ADC 结果(我的意思是转换后的数据)读数有两种方式:

    一种是基于 FIFO 的方法、另一种是直接访问存储器。

    此处 ADcGetData 仅使用基于 FIFO 的方法。  我的意思是 BUF0只是一个 FIFO。

    我们可以从 BUF0至 BUF7读取任何缓冲器、因为它们都将只保存相同的转换结果。 这些 FIFO 队列将首次保存 第一个转换数据、如果我们读取这些数据、则 FIFO 将更新 ADC RAM 中的其他数据、该数据在第一次转换数据后立即被转换、该过程将继续进行。

    请参阅 TRM 一次以了解更多详细信息。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢 您的明确解释!