This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CCS 和 CCS Theia

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446815/am263p4-ccs-and-ccs-theia

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

我的客户目前正在使用 CCS 进行 AM263P4评估、该客户有以下问题。

q1)支持当前 CCS 多长时间?
Q2)将 CCS 工程迁移到 CCS Theia 是否容易?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    [报价用户 id="97804" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446815/am263p4-ccs-and-ccs-theia ]Q1)支持当前 CCS 的时长?[/QUOT]

    CCS 12.8 Eclispe 是最后一个版本、在此之后、我们不会再发布任何新版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user6021594 说:
    Q2)将 CCS 项目轻松迁移到 CCS

    CCS 工程格式在两种环境之间保持不变。 现有  CCS Eclipse 中  可将基于的工程导入到中  CCS Theia  "按原样"、包含安装项目所需的正确依赖项(SDK、编译器等)的相同注意事项。

    有关更多详细信息、请查看此迁移指南: dev.ti.com/.../node