This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:GPIO 分配

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446698/mspm0g1105-gpio-assignment

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

GPIO 可以分配三种驱动类型的引脚:

标准驱动(SDIO)、高速驱动(HDIO)和高速(HSIO)。

分配您希望使用标准驱动器的 GPIO 是可以的。

可以将以标准驱动器运行的 GPIO 分配给高速驱动器或高速 IO 驱动引脚吗?

众所周知、开漏引脚需要一个外部上拉电阻器。

请告诉我。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    Unknown 说:
    可以分配您想要使用标准驱动器的 GPIO。

    有。

    [quote userid="568430" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446698/mspm0g1105-gpio-assignment 是否可以将采用标准驱动器工作的 GPIO 分配给高驱动或高速 IO 驱动引脚?

    请参阅 MSPM0G1105的数据表、 https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0g1105

    图6-1. 引脚图颜色编码

    图6-2. 64引脚 PM (LQFP)(顶视图)

    高驱动和高速 IO 仅适用于受限的引脚

    PA12是高速、PA31是高驱动 IO。

    [报价 userid="568430" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446698/mspm0g1105-gpio-assignment "]众所周知、开漏引脚需要外部上拉电阻器。

    是的、对于 ODIO 输出、需要外部上拉电阻。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    这是 硬件特性。 例如、如果您使用 PA10、它就是高速 IO。 如果您使用 PA11、它是标准 IO。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helic

    感谢您的答复。

    因此、可以将正常以标准驱动运行的 GPIO 分配给任何 GPIO 引脚。

    PA12是高速(HSIO)、PA31是高速(HDIO)、但也可以在标准驱动下运行。

    但是、开漏目标引脚需要上拉电阻器。

    需要高驱动(HDIO)或高速(HSIO)运行的 GPIO 只能分配给目标引脚。

    这是为了再次确认。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey-San:

    感谢您的答复。

    我之前对 Helic-San 的回复是否正确?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    PA12是高速(HSIO )、PA31是高驱动(HDIO)、但也可以在标准驱动器中操作。

    是的、如果您不使用此功能、请将其视为标准 IO。

    [报价 userid="568430" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446698/mspm0g1105-gpio-assignment/5547932 #5547932"]但是、开漏目标引脚需要上拉电阻器。

    有。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helic

    再次感谢您的答复。

    我理解。

    问题迎刃而解。

    此致、

    山田浩史