This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:如何在高阻态输出和低电平输出之间切换 I/O

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446048/mspm0c1103-how-to-switch-i-o-between-hi-z-and-low-outputs

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

大家好!

是否可以将 MSPM0C1103SDGS20R 的 I/O 设置为高阻态(P 和 N 都关闭)和 L 输出(P 关闭、N 开启)?

我在 TRM 中查看、在 GPIO 配置寄存器中找到一个名为 HIZ1的位。
是否仅针对可耐受5V 电压的 IO PA0、PA1启用该位?
如果这对所有 IO 都有效、我可以通过该位读取到其他 IO 可以是漏极开路。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    您可以将正常的 GPIO 配置为 Hi-Z 模式。

    请使用以下 API 更改为高阻态模式。 在此模式下、GPIO 类似于开漏、您可以使用外部上拉电阻器来输出高电压。

    DL_GPIO_initDigitalOutputFeatures(GPIO_GRP_0_PIN_0_IOMUX,
    		 DL_GPIO_INVERSION_DISABLE, DL_GPIO_RESISTOR_NONE,
    		 DL_GPIO_DRIVE_STRENGTH_LOW, DL_GPIO_HIZ_ENABLE);

    使用以下代码进行更改、以使用内部上拉/下拉电阻器模式、即所谓的正常输出模式。

     DL_GPIO_initDigitalOutput(GPIO_GRP_0_PIN_0_IOMUX);

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    才能将其用作开漏输出、
    我需要在器件外部使用上拉电阻器、对吗?
    是否有办法在不增加组件数量的情况下形成开漏?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    不、我的意思是、如果设置为 Hi-Z 模式、GPIO 的使用方式就像开漏一样。

    但是、如果要在 Hi-Z 模式/开漏模式下输出高电压、则需要使用外部上拉电阻器、与 PA0和 PA1一样、这是开漏功能。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当启用高阻态时、您可以使用内部上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    感谢您的答复。

    [报价 userid="571916" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446048/mspm0c1103-how-to-switch-i-o-between-hi-z-and-low-outputs/5545190 #5545190"]但是、如果您要在 Hi-Z 模式/开漏模式下输出高电压、则需要使用外部上拉电阻、该电阻是开漏功能、如 PA0和 PA1。

    对于3.3V 输出、是否需要外部上拉电阻器?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    可以启用40k 的内部上拉电阻。 您还可以使用~Ω 的外部上拉电阻器

    此致、

    Zoey