This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:DMA 单次传输延迟

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438096/mspm0g1507-dma-single-transfer-latency

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

您好!

我有一位客户问我们是否 对 MSPM0的 MSP430 DMA 外设有类似的引用、其中我们指定了 DMA 传输的周期时间延迟。 如果不是、从触发 DMA 事务到正在传输的数据有多长时间? 同时适用于单次传输以及块传输或突发传输。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我查看了内部数据库、 但是、其中没有 DMA 模块的相关信息。  

    更重要的是、我注意到 MSPM0中的 DMA 仅在 PD1中工作、并且源自 MCLK。 此 配置不会像 MSP430器件那样多。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    好的、知道不应该有像 MSP430那样多的配置、但是我们应该可以获得一些信息、说明从 DMA 触发器到传输完成需要多少个时钟周期?

    我们对 ADC 时序等方面进行了非常详细的解释、我们甚至对通用事件通道触发延迟进行了很好的描述、DMA 触发握手是否与此相同? 是不同的流程吗?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    据我所知、DMA 不应该有触发延迟。 因为 DMA 仅源自 MCLK。 不过、ADC 问题与不同的异步时钟源有关。

    我可以向设计团队核实我们在  DMA 触发传输完成的时间周期内是否有此数据。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里兑现任何更新?

    Munan