This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:MSPM0G3107是否可以支持 ISO11898-2?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1435874/mspm0g3107-q1-can-mspm0g3107-support-iso11898-2

器件型号:MSPM0G3107-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3107

工具与软件:

尊敬的 Expert:

MSPM0G3107是否能够支持 ISO11898-2?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    它看起来该特定器件符合 ISO11898-1:2015标准、但遗憾的是、我不相信它符合 ISO11898-2标准。 希望这对您有所帮助!

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    MSPM0G310x 和 MSPM0G151x 无法符合 ISO11898-2标准、对吗?

    这是由于硬件限制还是我们 还没有认证 ISO11898-2?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Frank、是的、我想我们只是没有做过任何合规性测试。 MCAN 支持高达5Mb/s 的数据速率、但我不熟悉该标准的第二部分、因为该部分足以知道它符合所有要求、但让我在内部检查一下是否可以为您获得最终答案。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、这里有更新吗? 如果我回答了您的问题、只需点击已解决按钮、我就可以关闭该主题。

    -Brian