This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:MSPM0上的 SWO

Guru**** 2534290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441018/mspm0g1107-swo-on-mspm0

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

是否可以在 MSPM0G1107TPTR 上使用 SWO 进行调试日志/跟踪? 如果是、需要使用哪些引脚?

使用 XDS110调试探针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是如何在 XDS110和 MSPM0器件之间进行连接?  

    您只能连接 VDD、GND、SWDIO 和 SWCLK 进行编程和调试。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我是否正确、MSPM0上没有类似 SWO 的功能

    具有 ARM Cortex-M 的单线输出 SWO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还具有用于反向通道通信的串行连接。