This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-XDS200:EP 探针错误-241

Guru**** 2535240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445716/tms570ls3137-ep-xds200-probe-error--241

器件型号:TMS570LS3137-TMS570LS EP
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LS3137

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在使用=XDS2xx 调试探针进行开发、但在尝试访问任何定制电路板或评估电路板时收到错误消息。

关于他们如何解决此问题、您有什么提示吗?

谢谢!

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     这是新购买的 XDS200调试探针吗?

     它过去是否正常工作、或者它是否以开箱形式显示错误消息?

     尝试了多少块 LaunchPad 或 EVM 电路板? 它们是否具有相同的误差?

     是否有其他调试探针可用于证明 它不是电路板问题而是仅限于该 XDS200探针? 如果您可以证明其他探针可以正常对电路板进行调试/编程、则这是一个很好的指示、表明是这个 XDS200调试探针问题。  

     还请确保为 TMS570LS3137上的 XDS200正确设置目标配置文件。

     请参阅此疑难解答链接、了解 XDS200错误-241。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html。请遵循前面提到的故障排除提示。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    它一直运作良好,直到过去2-3个星期。

    他们尝试了2-3个  定制板和2-3个 EVM 板 、并且每次尝试时都出现相同的错误。

    他们多次使用相同的配置、因此不会出现配置问题

    不幸的是、现在它们没有可正常工作的调试器、因为一个调试器在一段时间前崩溃、而第二个调试器最近损坏(此线程)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    过去2-3周前运行良好。

    他们尝试了2-3个  定制板和2-3个 EVM 板 、并且每次尝试时都出现相同的错误。

    [报价]

    如果是这种情况、调试探针似乎无法正确工作。  

    我不知道您是否可以恢复探头、但请按照此 XDS200故障排除指南中的说明、查看是否可以通过更新固件恢复探头。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds200.html。如果固件更新不会使器件恢复、我不确定还有什么建议。